21.06.2013 09:52 | |
Beigetreten: 25.05.2012 Letzter Bes: 07.12.2023 Beiträge: 16 Bewertung:
|
Hast du den Haken "Archivierung bei Runtime Start" gesetzt? |
21.06.2013 10:11 | |
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Ja, der Haken bei "Archivierung bei Runtime Start" ist / war auch gesetzt. |
21.06.2013 10:59 | |
Beigetreten: 25.05.2012 Letzter Bes: 07.12.2023 Beiträge: 16 Bewertung:
|
Die SD Karte kannst du aber in Windows CE sehen? Diese wird erkannt? |
24.06.2013 11:48 | |
Beiträge: 3037 Bewertung:
|
Hallo, Hast du die SD Karte auch in den richtigen Karten Slot am Comfort Panelgesteckt? Tweety |
03.07.2013 10:38 | |
Beiträge: 3037 Bewertung:
|
Hallo, Welche SD Karte hast du denn genau? Ich habe die SIMATIC HMI Memory Card SD-Card 2GB von Siemens (6AV2181-8XP00-0AX0). Mit dieser Karte habe ich bis jetzt keine Probleme gehabt. Du musst die Karte nicht extra am Panel anmelden, die Karte muss am Panel durch das Stecken erkannt werden undwird imWindowsexplorer angezeigt. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21847868 Tweety |
Folgen Sie uns auf