06.07.2023 05:15 | |
Beigetreten: 28.09.2022 Letzter Bes: 26.06.2024 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Moin, folgendes Problem im Anhang zum TP 177B PN/DP CSTN 6AV6 642-0BA01-1AX1 Was habe ich schon versucht? Wie nehmen Sie an einem MP 377-Bediengerät ein "Zurücksetzen auf Werkeinstellungen... - ID: 35677293 - Industry Support Siemens :Wie führen Sie bei SIMATIC HMI Bediengeräten ein Betriebssystem-Update (Firmware-U... - ID: 19701610 - Industry Support Siemens hier bekomme ich keinen Verbindungsaufbau zu stande. Ich hab noch etwas von einem Recovery USB Stick gelesen.. Kann mir jemand einen weiteren Tipp geben? Danke! |
Zuletzt bearbeitet von: Lukas597 am: 07/06/2023 07:13:53Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/06/2023 11:43:48Links optimiert. |
|
06.07.2023 08:38 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 27.06.2024 Beiträge: 13163 Bewertung:
|
Hallo Lukas also das USB Recovery geht nicht, das geht nur bei Basic Panels 2nd Generation! -> also bleibt dir nur das Rücksetzen auf Werkseinstellungen LINK Hier bitte die Tabelle beachten welches Kabel du verweden musst!!! es geht wirklich nur damit. z.B: hier geht es bei einem TP177B 6" wirklich nur mit einem der zwei aufgeführten PPI MM kabel Wenn gar nix mehr geht, dann Siemens retourencenter evtl können die es reparieren Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf