05.08.2014 15:09 | |
Beiträge: 1299 Bewertung: (136)
|
Hallo, schau mal hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/59604194und hier: /tf/WW/en/Posts/110825#top K!ke |
14.08.2014 15:15 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
Hey, ich frage mal ganz blöd, warum migrierst du nicht das flexible Projekt nach TIA? Ich glaube auch das genau dieser FAQ http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/48015332die Lösung wäre. Die Skripte sind ja in der Doku beschrieben und dann müßte man das eigentlich umsetzen können Ich habe dir aber mal das migrierte Projekt als Anlage beigefügt. Vielleicht hilft das ja schon. Gruß DateianhangF:\01_FAQ\TIA.zip (107 Downloads) |
07.10.2014 12:34 | |
Beiträge: 80 Bewertung: (1) |
Keiner ne Idee? |
Folgen Sie uns auf