Industry Online Support
Technical Forum
04.08.2014 11:19 | |
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Hallo, Kann man mit einem TP900 Comfort eine Hardcopy mit einem HP LAserjet 2600N machen? Hat da jemand Erfahrung? |
05.08.2014 15:28 | |
Beiträge: 1299 Bewertung:
|
Hallo, wenn man den Drucker über das Netzwerk anschließt und nicht direkt an das Panel dann funktioniert das meistens Hier ist eine Beschreibung dazu: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/92346478 K!ke |
05.08.2014 16:29 | |
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Danke für die Info, werde Ich versuchen! |
Folgen Sie uns auf