03.07.2009 08:29 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo, hast du auf dem Panel in den Transfereinstellungen den Haken für Remotezugriff (oder so ähnlich) gesetzt? Erst dann wird beim transfer die Runtime automatisch heruntergefahren. MfG André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de
mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
03.07.2009 11:40 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo, was passiert wenn du die Spannungsversorgung am Panel abziehst und beim Neustart auf Transfer gehst bevor die Runtime startet? Gehts dann per Profibus? MfG André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de
mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
09.07.2009 11:11 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 1085 Bewertung:
|
Hi, das OP77A ist zwar kein Windows-basiertes Bediengerät, aber die Übertragung inkl. Einstellungen sind prinzipiell die gleichen.Vielleicht hilft Dir ja folgende FAQ weiter: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23802404 Bye |
Folgen Sie uns auf