Industry Online Support
Technical Forum
19.05.2008 11:03 | |
Beigetreten: 13.05.2008 Letzter Bes: 18.12.2019 Beiträge: 836 Bewertung:
|
Ich habe in meinen Projekten (TP 170B color und MP277 10" Touch) in den Grafikanzeigen auch PNG-Dateien mit Transparenz verwendet. Das funktioniert einwandfrei. Erstelle doch einmal eine ganz einfache Grafik unter Paint und speichere diese als PNG-Datei. Bei der Verwendung in WinCC flexible und der Verwendung von Transparenz sollte bei einer Grafikanzeige nun alles funktionieren. Ich kann mich allerdings dunkel daran erinnern, daß ein ähnliches Problem mit einem Hotfix bei der Version 2007 beseitigt wurde: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/28882233 |
mfG / Best regards |
|
Folgen Sie uns auf