17.05.2016 22:45 | |
Beigetreten: 06.09.2014 Letzter Bes: 10.04.2024 Beiträge: 16 Bewertung: (1) |
Okay, ich verstehe. Also ist es nicht möglich mit diversen IP Adressen des Partners auf die CPU zuzugreifen? Ich versuche mit der App NetIO eine kleine HMI Visualisierung herzustellen. Da diese auf mehreren Geräten mit automatischer Addresszuweisung betrieben werden soll, kann ich nicht Unmengen an Verbindungen aufbauen. Ist es möglich die IP herauszufinden und dann in den Verbindungsparameter zu schreiben? Kann man eventuell im Verbindungsparameter für den Sender, anstatt einer eindeutigen IP, die Broadcast Addresse vorgeben? |
18.05.2016 09:04 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1051) |
hi turti, Ich bin mir nicht sicher ob du verstanden hast. Man kann durchaus mit mehreren IP Adressen auf die CPU zugreifen. Aber eben eben pro aufgebauter Verbindung nur eine Adresse. Was sind denn für dich Unmengen an Verbindungen? Welche IP willst du herausfinden? Einen Broadcast kann ich mir nur per UDP-Protokoll vorstellen. Das wäre "verbindungslos", d.h. es werden lediglich die Kommunikationsparameter hinterlegt und eine Verbindung nur zur eigenen Schnittstelle hergestellt. Zum Broadcast senden habe ich auch einen FAQ gefunden: Master-Slave-Kommunikation über UDP-Broadcast Aber ob das mit dem Empfangen funktioniert, bin ich mir nicht sicher, da von der Broadcast-Adresse ja nicht versendet wird. Ich denke für dich wäre eine Client-Server-Lösung besser. Was hast du eigentlich für eine CPU? Grüße, |
FCK WAR! |
|