Industry Online Support
Technical Forum
18.07.2013 23:43 | |
Beigetreten: 03.09.2007 Letzter Bes: 07.02.2018 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo Gemeinde, ich habe ein Problem mit einer Trendkurve auf einem KTP 1000 Basic. Es soll ein Wert über mindest 48 Stundengeschrieben werden, allerdings werde nur wenige Minuten aufgezeichnet. Bin mir nun nicht sicher ob die Einstellung nicht stimmt oder aber ein Speicherproblem vorliegt da ich nichts darüber bisher gefunden habe. In dem Screenshoot ist eine Einstellung von 2h zu sehen, die Kurve ist dann für ca. 30min zu sehen (nicht im Screenshoot zu erkennen) Wenn ich auf 48h stelle sieht man überhaupt nichts. DateianhangHardcopy.pdf (136 Downloads) |
19.07.2013 07:45 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Es können maximal 999 Punkte in einer Kurve dargestellt werden. Daher darf der Triggerzyklus für einen Punkt nicht kürzer als ca. 3 Minuten sein! |