08.12.2020 10:06 | |
Beigetreten: 26.09.2020 Letzter Bes: 25.05.2023 Beiträge: 48 Bewertung:
|
Hallo an alle, ich bin noch ziemlich neu und unerfahren im Umgang mit den Logos, aber ich finde diese toll und probiere ein bisschen. Nun habe ich zu meiner 0BA8 230RCE noch zwei 0BA7 230RCE günstig ersteigert. Damit möchte ich mal meine Beleuchtung steuern. Die erste große Hürde ist aber das Eintragen der richtigen TSAP. Die Logo1 (0BA7) soll Server sein, die Logo2 (0BA7) Client. Dazu kommt eine 0BA8 / 230 RCE. Soweit ich gelesen habe, muss man bei der 8er Reihe kein TSAP für local/remote einstellen, das machen die Geräte selber. Ich habe für beide Geräte folgendes gemäß dem Anhang eingetragen. Ich bekomme jedoch bei beiden 0BA7 jeweils einen Netzwerkfehler angezeigt (Diagnose im Gerät). Dazu leuchtet die LAN-LED konstant orange. Das kann nicht richtig sein. Weiß jemand, wie man das richtig parametrieren sollte? Vielen Dank euch. Gruß, Andre. DateianhangTSAP.zip (40 Downloads) |
08.12.2020 10:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.05.2023 Beiträge: 29942 Bewertung:
|
Hier mal ein Beispiel. Ist nur das nackte Grundgerüst. Hier noch ein Siemens Video. |
08.12.2020 11:08 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.05.2023 Beiträge: 29942 Bewertung:
|
Die TSAPs der acht statischen Verbindungen sind eindeutig definiert. Im Anhang ein Netzwerkprojekt als Beispiel mit einer 0BA7 als Master, eine OBA7 als Slave und einer 0BA8. DateianhangProjekt_0BA7.zip (55 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf