18.03.2022 13:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.06.2023 Beiträge: 29983 Bewertung:
|
Mit Operator Panel verbinden geht nicht mehr, weil du schon eine OP-Verbindung in der LOGO! eingerichtet hast. Probiere dies: Rechter Mausklick auf die Verbindung mit dem TSAP 25.00. Es öffnet eine Menü. Dort wählst du "Serververbindung hinzufügen", dann S7-Verbindung. In der dann erscheinenden Datenübertragungstabelle trägst du den zweiten Pi mit der IP-Adresse ein und dem TSAP 01.00. Siehe angehangenes Video. Ob es funktioniert kann ich dir aber nicht, weil ich es noch nie gemacht habe. DateianhangSerververbindung.zip (74 Downloads) |
Folgen Sie uns auf