07.03.2023 05:55 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 2761 Bewertung: (448)
|
Hallo Sven, AG_SEND/AG_RECV dienen - wie die T-Bausteine - für den Datenaustausch in Form der sogenannten offenen Kommunikation. Offen bedeutet, dass beliebige Kommunikationspartner möglich sind. AG_SEND/AG_RECV kann verwendet werden, um mit einem PC zu kommunizieren, es ist aber auch die Kommunikation mit einer CPU, welche über die T-Bausteine kommuniziert möglich. D. h. Du kannst AG_SEND/AG_RECV auf der einen Seite und die T-Bausteine auf der anderen Seite verwenden. Ich habe Dir einige FAQs und Anwendungsbeispiele heraus gesucht:
Viele Grüße |
07.03.2023 09:57 | |
Beigetreten: 02.12.2022 Letzter Bes: 06.03.2024 Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Hallo Stefan, vielen Dank für die Info. Schöne Grüße, Sven
|
Folgen Sie uns auf