02.07.2009 10:55 | |
Beiträge: 204 Bewertung:
|
Hallo, warum rufst Du die Bausteine nicht Normal mit dem CALL Befehl auf CALL FB1, DB1 ....? Gruss Daniel |
02.07.2009 11:02 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo,, ohne die Art dieser Programmierung in Frage zu stellen... Es gibt ja Multiinstanzen. Versorgst du auch IN und PT über deine nicht vorhandenen Schnittstelle im Instanz-DB? PT sollte eine Zeitvorgabe bekommen und an IN sollte eine "1" stehen damit der Timer startet. MfG André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de
mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
02.07.2009 14:21 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo, hab mal den von dir geposteten Code aus dem ersten Beitrag getestet.... Und es funktioniert mit der Änderung in DID. Ich musste den Pointer nicht aufs DBX setzen. MfG André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de
mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
Zuletzt bearbeitet von: sps-concept am: 02.07.2009 14:21 |
|
Folgen Sie uns auf