16.05.2016 07:52 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.05.2023 Beiträge: 29942 Bewertung:
|
Hier noch das Beispiel.
DateianhangFüllstandmessung_Zisterne.zip (116 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
16.05.2016 12:21 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 11.04.2023 Beiträge: 4686 Bewertung:
|
Na der Anschluß ist doch klar beschrieben mit Masse und Spannungsausgang. |
16.05.2016 12:29 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.05.2023 Beiträge: 29942 Bewertung:
|
Ja, und wo war jetzt dein Problem? Das der User aus Unsicherheit nachfragt? Oder das ich dies zusätzlich erklärt habe? Verstehe den Sinn deines Beitrags nicht.... Da hast du recht, da habe ich nicht aufgepasst. Hier ist die korrigierte Version. DateianhangFüllstandmessung_Zisterne_V2.zip (85 Downloads) |
Folgen Sie uns auf