29.05.2023 11:01 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.08.2024 Beiträge: 33615 Bewertung:
|
Das ist kein HEX-Wert. Die haben nur ein seltsames Format durch einen Offset von -16384. So steht es jedenfalls in diesem Thema im ioBroker Forum. [gelöst] Modbus-TCP Verbindung mit SAX-Batterie (iobroker.net) Wenn du von 7646 dann 16384 abziehst, erhältst du -8738. |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 05/29/2023 11:03:16 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
29.05.2023 11:53 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.08.2024 Beiträge: 33615 Bewertung:
|
Ja, hast recht. Wieder mal eine der unnötigen Limitierungen bei den Parametern der LOGO!. |
Folgen Sie uns auf