14.10.2020 17:24 | |
Beigetreten: 22.11.2019 Letzter Bes: 14.03.2023 Beiträge: 46 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich bräuchte eure Hilfe da ich gerade nicht weiter weiß. Ich möchte in meinem Projekt einen Motor ansteuern mit der Logo die ein AM2AQ Modul hat. Der analoge Netwerkeingang (VW50) gibt 0-100 (0-100 %) in Abhängigkeit von einem Schiebeschalter, den ich bei der Logo einlese. Wie bekomme ich das umgerechnet in 0-1000 (0-10V) und dass ich mit I1 sofort den AQ1 auf Null setzen bzw. unterbrechen kann? Danke euch :) DateianhangTest.zip (98 Downloads) |
17.10.2020 00:44 | |
Beigetreten: 22.11.2019 Letzter Bes: 14.03.2023 Beiträge: 46 Bewertung: (0) |
Fragen noch dazu. Wenn der Schieberegler sich in 10% Stufen einstellen lässt von 0-100%, wie bekomme ich das hin, dass die Logo nur 0 (0%) - 900 (100%) augibt. Also 100% sollen wie 90% den 900 entsprechen als Leistungsbegrenzung? Auch hätte ich gerne gewusst wie ich das umrechnen kann, dass bei der jeweiligen 10 % Stufe die Drehzahl berechnet nicht und angezeigt wird auf einem VW10? Danke! DateianhangTest-neu.zip (95 Downloads) |
17.10.2020 13:37 | |
Beigetreten: 22.11.2019 Letzter Bes: 14.03.2023 Beiträge: 46 Bewertung: (0) |
Ja genau. Das würde mir schon reichen Merci |
Folgen Sie uns auf