13.04.2016 18:17 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Hallo liebe Forengemeine! Durch ein anderes Thema hier im Forum ist die Problematik wieder aufgekommen, wie man Sekundenwerte als mm:ss anzeigen lassen kann, wenn der erzeugende Baustein das so nicht zuläßt. Wie das, bis auf den :, möglich ist zeigt das angehänge Beispiel. Der : wird hier durch einen eifachen . ersetzt. DateianhangAnzeige von Sekunden in mm ss.zip (56 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 14.04.2016 10:04:05Thema als Tipp markiert |
|
13.04.2016 18:37 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.05.2024 Beiträge: 32988 Bewertung: (4076) |
Oder so, dann hat man auch den Doppelpunkt.
DateianhangSekundenwert_auf_dem Display_in_mm.zip (57 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
13.04.2016 20:10 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 07.05.2024 Beiträge: 1330 Bewertung: (42) |
funktioniert auch über die 16:40 (1000) hinaus - super |
13.04.2016 20:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.05.2024 Beiträge: 32988 Bewertung: (4076) |
Hier noch die Erklärung dazu mit Parameterbeschreibung aus der Online-Hilfe.
DateianhangLOGO! 8 Soft Comfort Online-Hilfe Seite 324.pdf (47 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
14.04.2016 19:13 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Machst du doch öfter als ich! Bin aber lernfähig! |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
15.04.2016 06:56 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Sorry, einen Bugg gibt es auch noch! Kümmere ich mich noch drum! |
Folgen Sie uns auf