17.10.2021 13:11 | |
Beigetreten: 13.03.2021 Letzter Bes: 15.11.2022 Beiträge: 9 Bewertung:
|
Von I5 kommen min. 0 / max. 20 Impulse pro Sekunde Das heisst, ich muss diesen Wert hochregeln, um eine Anpassung zu ermöglichen. Ich habe dies bereits für ein Zeitintervall von 30 Sekunden realisiert. Aber mein Problem ist, dass dieser Wert immer zurückgesetzt wird. Dass Heisst, auch die 4-20mA werden immer Zurückgesetzt. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit immer einen Durchschnittswert innerhalb von 30 Sekunden zu ermöglichen. Anbei habe ich das von mir ausgearbeitete Programm beigefügt. DateianhangSchaltplan T1.zip (229 Downloads) |
17.10.2021 14:03 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 14.09.2025 Beiträge: 456 Bewertung:
|
Hallo Danbzw Hier zeige ich dir zwei weitere Möglichkeiten. Gruß Quirin DateianhangFrequenz in 4-20mA.zip (196 Downloads) |
17.10.2021 14:29 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 25.04.2025 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Probier mal das Programm in Anhang aus. In der Simulation sind die Ergebnisse allerdings abweichend. M.f.G. Scorp DateianhangFrequenz-Strom-Wandler 0BA6.zip (202 Downloads) |
17.10.2021 18:31 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 14.09.2025 Beiträge: 456 Bewertung:
|
Hallo Danpzw Im Anhang ist die Version für V8.2 Gruß Quirin DateianhangFrequenz in 4-20mA V8.2.zip (207 Downloads) |
Folgen Sie uns auf