25.11.2011 13:39 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 12.06.2024 Beiträge: 762 Bewertung: (191) |
Hallo was ist mit einem voll automatisierten Setup gemeint? Dass man anfangs nicht die "weiter"-Buttons drücken muss? Oder, dass man gegen Ende bestätigen muss, damit die Sicherheitseinstellungen vorgenommen werden? Zumindest letzteres wird demnächst wegfallen (allerdings nur für die neuen Versionen!). Grüße Thunderstorm |
SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
25.11.2011 15:51 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 12.06.2024 Beiträge: 762 Bewertung: (191) |
Hallo Luphi, ok, nun habe ich das Anliegen verstanden. Leider wird diese vollständige Installation vom Hause Siemens nicht angeboten. Die Installation muss man manuell starten, um auch das Bestätigen der AGB abzufragen und die Komponenten auszuwählen. Mit den Tools, die solche automatisierte Installationen vornehmen, kenne ich mich leider nicht aus. Sorry. Grüße Thunderstorm |
SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
Folgen Sie uns auf