28.08.2012 09:21 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (133) |
Hallo, eventuell sind einige Dateien zerstört worden, z.B. durch einen Spannungsausfall, wenn STEP 7 und Windows vorher nicht runter gefahren wurden. Vor einer Neuinstallation würde ich das SP2 zu V5.5 installieren. Vielleicht ist Ihr Problem dann behoben. Anbei der Link zu dem Download: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/57026339 Mit freundlichem Gruß |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf