06.02.2018 13:55 | |
Beiträge: 861 Bewertung: (108)
|
Hallo, mach mal einen Screenshot Deiner Variablendeklaration im FB und stell ihn hier rein. Grüße H0556 |
06.02.2018 14:09 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Im Bild ist ein Screenshot meiner Deklaration für den Struct. Bis auf die Bool-Variablen lassen sich die anderen Variablen verwenden. |
06.02.2018 14:18 | |
Beiträge: 861 Bewertung: (108)
|
ich wollte eigentlich den teil rechts davon sehen. Andere Frage noch, was hast Du für eine CPU? |
06.02.2018 14:47 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Vielen Danke! |
Folgen Sie uns auf