12.10.2009 11:50 | |
Beigetreten: 14.07.2008 Letzter Bes: 04.04.2024 Beiträge: 57 Bewertung: (2) |
Hallo an alle, würde gerne wissen wo der Unterschied zwischen forcen und steuern ist bei einer CPU |
12.10.2009 12:52 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 15.05.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo nikolascha, Im Handbuch Programmieren mit STEP 7 V5.4 hab ich zwei Kapitel zum Steuern (Kapitel 20.7) und Forcen (Kapitel 20.8) gefunden. Da ist im Kapitel 20.8.3 der Unterschied zwischen den Aktionen aufgeführt. Viel Erfolg Sabine DateianhangS7prv54_d.pdf (330 Downloads) |
11.11.2009 14:26 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
hallo, beim steuern wird definitiv das bit vom programm wieder beschrieben, so dass man auch bei permanent steuern unter umständen einen anderen bitzustand hat... viele grüße gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|