21.11.2017 06:38 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.05.2023 Beiträge: 29941 Bewertung:
|
Hier mal eine mögliche Lösung. Für deinen Wunsch musst du bei den Schwellwerten negiert denken. Die Einschaltung erfolgt über den Schwellwert "Aus" und das Ausschalten über den Schwellwert "Ein". Deshalb wird der Ausgang des Schwellwertschalters negiert. Edit: Die Schwellwerte kannst du über das Display ändern. DateianhangHelligkeit_(0BA8.Standard).zip (37 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 21.11.2017 06:38:49 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
21.11.2017 18:12 | |
Beiträge: 77 Bewertung:
|
mal so eine kurze Frage in die Runde: würde sich so etwas nicht ggf. auch mit dem Block Analogfilter und ggf. noch dem Block Mittelwert umsetzen lassen? |
Folgen Sie uns auf