09.11.2020 18:15 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 31.05.2024 Beiträge: 316 Bewertung: (33) |
Hallo Forum Beim erstellen eines LOGO!-Programm ist mir aufgefallen, dass die Ausgänge der V/R-Zähler nicht das gleiche Schaltverhalten wie das der Analogen Schwellwertschalter haben. Dieses tritt auf wenn der Parameter ON grösser als der Parameter OFF ist. Wem ist das schon aufgefallen, und warum ist das so? Gruß Quirin DateianhangUngleiches-Schaltverhalten Zähler_Anal_Schwellwertschalter.zip (68 Downloads) |
Folgen Sie uns auf