19.06.2023 14:37 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
In der Lieferfreigabe findet man im Abschnitt Voraussetzungen für das PC-System (RT Station) Informationen zu den Mindestvoraussetzungen / Empfehlung für die Hardware/ Prozessor. Die Antwort hierzu lautet: Ja, WinCC Unified Runtime-Systeme unterstützen und verwenden die Kerne von Multicore-Prozessoren. Auf einer WinCC Unified Runtime-Station gibt es unterschiedliche Prozesse (z.B. WebServer, Logging usw.) die in separaten CPU-Kernen laufen können. Eure Fachberatung Deutschland (MT) |
Folgen Sie uns auf