21.10.2010 08:54 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 07.08.2024 Beiträge: 1168 Bewertung:
|
Hallo Nontschev projektiere einfach weiter die 1KF01 in HW-Konfig. Ohne jetzt explizit nachgeschaut zu haben ist es sehr wahrscheinlich dass die 1KF02 ein vollkompatibler Nachfolgetyp der 1KF01 ist. Das bedeutet z.B. auch das man den Nachfolgetyp auch als Ersatz für eine defekte Baugruppe stecken kann ohne die Projektierung anpassen zu müssen. Die Aussage dass sich die 1KF02ohne Probleme anlegen lässt muss ich ein wenig relativieren; Wenn sie für PCS7 nicht freigegeben ist, sollte sie in HW-Konfig nicht erscheinen wenn in HW-Konfig das Profil auf "PCS7" steht. Kann es sein dass Du die 1KF02 aus dem Profil "Standard" ausgewählt hast? Hier noch ein Link auf die für die Version 7.0 freigegebenen Baugruppen http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24831707 Gruß, Mark |
"Expert" does not necessarily mean Siemens employee. Please cross-check your requirements always with official Siemens documentation. Also "Experts" are pleased about feedback. Please don't send support requests as PM. Questioners who don't follow up their thread will be put to my list of users to be ignored. |
|
Folgen Sie uns auf