19.02.2024 17:06 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 01.07.2024 Beiträge: 1349 Bewertung: (129)
|
Es ist möglich eine http-Adresse auf einem Unified Comfort Panel im Browser Control aufzurufen, um z.B. auf einen internen Webserver wie den der S7-1500 zuzugreifen: Diese Möglichkeit kann jedoch nicht in der Simulation des Panels im TIA Portal Engineering vorab getestet werden. Hier kommt eine Fehlermeldung, da weiterhin versucht wird verschlüsselt auf den Webserver zuzugreifen (https). Auch in der PC Runtime ist der Zugriff auf unverschlüsselte http-Seiten so nicht möglich. Bitte deshalb direkt auf dem Panel testen und darauf achten, dass ein aktuelles Image (ab V18) auf dem Panel installiert und im TIA-Portal diese Geräteversion auch eingestellt ist: Download aktuelle Panel Images Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Februar 2024). Mit freundlichen Grüßen Fachberatung Deutschland (MS) |
Folgen Sie uns auf