26.01.2016 19:40 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 33027 Bewertung: (4082) |
Hier noch eine Link dazu: |
09.02.2016 06:26 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 33027 Bewertung: (4082) |
Soweit mir bekannt ist, kann die App nur statische Signale (Schalter) weiterleiten und nicht dynamisch (Taster). Aber mit einer kleinen Schaltung kannst du aus dem statischen Signal in der Logo ein dynamisches machen. Zwingende Voraussetzung: Die Adresse von Netzwerkeingang und Netzwerkausgang müssen die selbe sein. DateianhangV_pulse.zip (95 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
15.02.2016 10:47 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4773 Bewertung: (123) |
Neue Frage von hard2catch wurde in ein separates Thema mit dem Titel Torsteuerung über die Logo APP steuern, Rückmeldung gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf