07.11.2014 11:46 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
So, nun die Lösungsantwort.
DateianhangAntwort-Email 2 mit SR Nummer ; Upgrade von LOGO!Soft Comfort V1.0 auf V8.0.jpg (150 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
08.11.2014 18:49 | |
Beiträge: 24 Bewertung: (0) |
Ja, leider nicht. Danke für die Mühe 190B. Für mich war die Sache fast erledigt, als die Aussage im Request kam, das es erst ab Version 3 geht. Ich habe es nach den Angaben deiner Mail ausprobiert. Es geht nicht. Ich bekomme eine LOG-Datei auf dem Desktop. Wenn ich sie öffne, steht zum Ende hin, alles o.k., was aber nicht stimmt.(siehe Anhang) DateianhangLOGO!Soft_Comfort_V8.0__Installieren_11_08_2014_18_40_48.pdf (78 Downloads) |
08.11.2014 18:58 | |
Beiträge: 24 Bewertung: (0) |
Das PDF zeigt eine Log-Datei nachdem das Setup der Version 8 abgebrochen ist. |
08.11.2014 19:21 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Also wenn ich mir meine Install-LOG anschaue und mit Deiner vergleiche, dann sieht es aus, als wenn nur JAVA installiert worden ist. Im Anhang mal meine Install-LOG. Erstelle doch mal einen eigenen Support Request. Du kannst beim Erstellen anwählen, obder Supportper Email oder Telefon erfolgen soll. Außerdem kannst Du an den Request nach Deine Install-LOG anfügen, was die Fehlersuche durch die Siemensmitarbeiter erleichtert. DateianhangLOGO!Soft_Comfort_V8.0__Installieren_09_01_2014_20_24_46.pdf (84 Downloads) |
08.11.2014 19:47 | |
Beiträge: 24 Bewertung: (0) |
versuche ich gerade, habe noch ein alte Festplatte mit XP ausgegraben. Wenn es geht, dann o.k. Aber es ist nicht der gerade Weg. Gruß PP-web |
Folgen Sie uns auf