09.04.2024 07:47 | |
Beigetreten: 18.03.2024 Letzter Bes: 17.06.2024 Beiträge: 18 Bewertung:
|
Siemens bietet ein kostenloses Upgrade auf die aktuelle Software LOGO!Soft Comfort V8.4 im Internet an. Voraussetzung ist, dass man entweder eine alte Version von LOGO!Soft Comfort installiert hat, oder man legt die alte CD bzw. DVD ein und verweist beim Upgrade darauf. Upgrade Link: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109826553 Hinweis: Falls Sie noch nicht exportrechtlich geprüft sind, ist dies vorher nötigt, siehe: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109744535 Bei der Registrierung muss hierfür der Haken bei „Zugangsberechtigung für den Download exportbeschränkter Software“ gesetzt werden. Viele Grüße, |
Zuletzt bearbeitet von: LOGO! FB am: 05/08/2024 08:18:08Zuletzt bearbeitet von: LOGO! FB am: 05/10/2024 07:53:58 |
|
Folgen Sie uns auf