Industry Online Support
Technical Forum
28.12.2011 20:56 | |
Beigetreten: 21.03.2006 Letzter Bes: 26.07.2024 Beiträge: 10228 Bewertung:
|
Hallo, Meine Idee ist es, Support Request aufrufen... Gruss, Hristo Mihalev |
29.12.2011 14:10 | |
Beiträge: 154 Bewertung:
|
Hallo, welche Version von MicroWIN versucht du zu installieren, denn soweit ich weiß wird Windows7 ja erst ab V4.0 SP9 unterstützt. Vielleicht ist das ja dein Problem. Ich würde MicroWIN V4 auf einen Windows XP PC installieren und dann die microwin.exe wie in folgenden FAQ beschrieben gezippt auf deinen Windows7 PC kopieren und anschließend das SP9 installieren und auf die microwin.exe verweisen. FAQ: Wie kann ein Upgrade auf einem Betriebssystem durchgeführt werden, das die vorhandene STEP 7-Micro/WIN-Version nicht mehr unterstützt? Gruß |
Folgen Sie uns auf