15.01.2019 11:47 | |
Beigetreten: 04.10.2011 Letzter Bes: 11.11.2020 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo motmonti, bei mir werkeln mehrere 0BA7 und 0BA8 im Verbund. Sie sind über 3 Fritzbox-VPNs (IPv4) verbunden. Läuft seit ca 2 Jahren ohne Probleme. Nun möchte ich eine 0BA8 in das System aufnehmen, die hinter einem DS-Lite-Anschluß (IPv6) von Unitymedia hängt. VPN per Fritzbox läuft immer nur kurze Zeit, dann geht es in time out. Ich habe über feste-ip eine FIP-Box auf der DS-Lite-Seite eingerichtet, die auch gut funktioniert. Darüber kann ich den webserver der Logo8 direkt aufrufen. Allerdings kann ich diese URL-Adresse nicht in Logo SoftComfort eintragen und damit auch nicht für die Verbindung nutzen. Gibt es da eine Möglichkeit? Mit Dank und Gruß docjey ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 15.01.2019 14:20:13Neue Überschrift nach Splitten |
|
15.01.2019 13:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.07.2024 Beiträge: 33426 Bewertung:
|
Meines Wissens nach unterstützen die LOGO!-Produkte nur IPV4. |
Folgen Sie uns auf