14.02.2019 14:03 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 11.07.2024 Beiträge: 22308 Bewertung:
|
Hallo, du kannst über ProSave die Werkseinstellungen wiederherstellen.
Christoph |
14.02.2019 14:10 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 12.07.2024 Beiträge: 3872 Bewertung:
|
Hi, schau Dir mal dazu folgenden Beitrag an - dort ist auch ein PDF enthalten mit einem Beispiel für TP700 wie es auf Werkseinstellungen zurückgesetzt wird. Beachte auch, dass beim Rücksetzen die Lizenzen weg sind, also vorher mit ProSave oder ALM sichern! Wie führen Sie bei Bediengeräten ein Betriebssystem-Update (OS-Update) bzw. "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen" durch?Gruß, Towome |
|
|
Folgen Sie uns auf