06.04.2006 09:12 | |
Beiträge: 661 Bewertung:
|
Hallo Redgie, um von der USB-Schnittstelle auf die LOGO! zu kommen brauchst Du das normale LOGO!-Kabel + einen USB-Konverter. Den Konverter gibt´s aber nicht über Siemens Hier ein Auszug aus dem Handbuch, der Dir weiterhelfen dürfte: Falls Ihr PC nur über USB-Schnittstellen (Universal Serial Bus) verfügt, benötigen Sie einen Konverter inklusive Treiber, der die Verbindung des LOGO!-Kabels mit der USB-Schnittstelle Ihres PC ermöglicht. Befolgen Sie bei der Installation des Treibers für den Konverter die Anweisungen des Herstellers. Achten Sie bei der Auswahl des Treibers darauf, die Version Ihres Windows-Betriebssystems richtig anzugeben. Aktuelle Informationen zu Konvertern und Treibern finden Sie im Internet unter http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/11611048 Beitrags-ID 11611048 |
28.05.2006 19:06 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Bei Conrad - electronic gibt es die passenden Umwandler. Habe den gleichen und der arbeitet super! Anbei ein Foto mit Artikelnummer[;)] |
28.05.2006 22:31 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Vielen Dank für die Antwort. |
04.10.2007 16:44 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hallo! Siemens hat nun ein USB-Kabel angekündet. Dieses soll noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. |
21.03.2008 18:50 | |
Beiträge: 18 Bewertung:
|
Ok. Trotzdem nett das du mich informiert hast. Vielen Dank. Evtl. gibt es ja mal welche bei ebay, die dann etwas günstiger sind.. |
Folgen Sie uns auf