09.06.2009 21:30 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo, ich möchte an der Steuerung (840D pl) am Bedienpult meinen USB-Stick mit U3-Funktionen anschließen, um z. B. Programme zu sichern. Leider wird dieser nicht erkannt. "Normale" USB-Sticks werden erkannt. An der PCU kann ich den USB-Stick anschließen und im Windows auch lesen/schreiben. Gibt es eine Möglichkeit auf den Stick in der hochgefahrenen Maschine zuzugreifen? Vielen Dank. Torsten Knutzen |
22.06.2009 10:59 | |
Beigetreten: 18.06.2009 Letzter Bes: 10.01.2025 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Falls nur der Laufwerksbuchstabe nicht stimmt, kannst du diesen (in Windows) unter: |
Wir arbeiten an einem neuen Interface unseres Forums! Dieses stellt eine bessere Übersicht zur Verfügung und liefert mehr Relevanz.
Folgen Sie uns auf