27.11.2023 15:37 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.07.2024 Beiträge: 33284 Bewertung: (4121)
|
Hast du denn ein Original Siemens USB-Kabel? Wenn ja, dann findest du den richtigen Treiber hier: CP210x Universal Windows Driver Version V11.3.0 vom 24.06.2023. Der Treiber ist von Silicon Labs. CP210x USB to UART Bridge VCP Drivers - Silicon Labs (silabs.com) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 11/27/2023 15:39:17 |
|
27.11.2023 16:20 | |
Beigetreten: 27.11.2023 Letzter Bes: 05.02.2024 Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Danke schon einmal vorab. Es ist kein originales. Muss es das sein? |
28.11.2023 13:51 | |
Beigetreten: 27.11.2023 Letzter Bes: 05.02.2024 Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Im Gerätemanager habe ich nicht gesehen welcher es sein soll aber bei Geräte und Drucker wurde ich fündig. |
28.11.2023 14:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.07.2024 Beiträge: 33284 Bewertung: (4121)
|
Ist die gleiche Hardware-ID wie bei meinem nicht Siemens-Kabel, müsste also der gleiche Treiber sein. Schau man in dies Thema von mir: (Nicht original Siemens) USB-Kabel für ältere LOGO!s.Dort ist auch ein Link zu dem Treiber. |
Folgen Sie uns auf