Industry Online Support
Technical Forum
14.12.2006 09:44 | |
Beigetreten: 08.12.2006 Letzter Bes: 27.11.2023 Beiträge: 170 Bewertung:
|
hallo wur, ich habe dein problem kurz nachgestellt, der export in die CSV-Datei funktioniert. Wenn Du die exportierte Datei mit einem anderen Programm öffnest, z.B. notepad, dann wirst Du alle Daten sehen. Excel kann halt nur 65.535 Zeilen mal 256 Spalten anzeigen. Ach so, jetzt, jetzt zu Deiner Frage: "zeilenweiser Export....." Die nachfolgend beschriebene Methode habe ich bisher nur mit WInCC und einer eigenen SQL-Datenbank realisiert, aber nicht mit UserArchiven.Ich hatte dieDatenbankstruktur völlig anders aufgebaut!!!!!!Vorgehensweise ist folgende: Die eigentlichen Daten zu einem Datensatz werdennicht alle "nebeneinander" in einer "Zeile" gespeichert, sondern "untereinander" auf mehrere "SQL-Datensätze" verteilt. Dafür wird zusätzliche eine zusätzliche Datensatz-ID und eine Parameter-ID benötigt, damit die Parameterrichtig zugeordnet werden können. Beim Export werden die Daten dann untereinander ausgegeben.Dukannstdie Filter- und Sortierbedingungen verwenden, um z.B. nur die Parameter von ausgewähltenDatensätze zu exportieren und um die Parameter wiederum in der richtigen Reihenfolge auszugeben. ![]() siehe FAQ http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5189822 was besseres fällt mir dazu leider nicht ein. ![]() gruss ateam |
Folgen Sie uns auf