05.07.2017 14:51 | |
Beigetreten: 10.10.2014 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1725 Bewertung: (209) |
Hi K-PMH, Im Anhang findest Du die Funktionen PWGENDeleteUser und PWGENAddUser mit den zugehörigen Parametern. Mfg. schufri DateianhangPWGEN.txt (113 Downloads) |
07.07.2017 07:49 | |
Beigetreten: 16.05.2014 Letzter Bes: 12.09.2022 Beiträge: 7298 Bewertung: (2145) |
Hallo K-PMH, da die Funktionen "PWGENDeleteUser" und "PWGENAddUser" im der Hilfe vom TIA-Portal Prof. beschrieben sind, sollten Sie dort auch funktionieren, obwohl es eigentlich Funktionen vom CS sind. Die Funktione "PWGENConnect" braucht als ersten Parameter den DataSourceName des Projekts (Konfigurations-Datenbank). Den Namen kann man ermitteln mit dem Aufruf DMGetProjectInformation. Oder (vielleicht einfacher) aus der internen Systemvariablen "@DatasourceNameRT" da muss man nur das "R" am Ende entfernen. Der zweite Parameter ist ein Zeiger auf die Daten der erweiterten Fehlermeldung in der Struktur CMN_ERROR (siehe Textdatei im Anhang. "PWGENDisconnect" braucht nur den Zeiger auf die Daten der erweiterten Fehlermeldung. Leider gibt es auch in der ODK-Doku kein brauchbares Beispiel zu diesen Funkttionen, nur zu den Runtimefunktionen wie "PWRTSilentLogin". Mit freundlichen Grüßen Georg Berghof DateianhangCMN_ERROR.txt (65 Downloads) |
PS: If this post did really help you, you may use the Rate-button |
|
Folgen Sie uns auf