10.07.2018 14:49 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 16 Bewertung: (3) |
Hallo miteinander, hat jemand einen Tipp, wie ein IPC 427E mit Soft-Controller CPU1507S (oder auch CPU1507S-F) und einer WinCC Advanced Runtime an einer SITOP UPS500S analog zur WinAC RTX (s. Beispiel https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/31410254) heruntergefahren wird? Konkret geht es um die Gestaltung des Batch-Files, in dem der Controller und die HMI-Runtime beendet werden sollen. Die Parametrierung der USV und de Sitop-Tools ist soweit klar, mir geht es nur um die Skript-Befehle zum Beenden der Runtime-Software-Pakete. Danke schon mal! |
Folgen Sie uns auf