07.10.2021 13:47 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 10.06.2024 Beiträge: 259 Bewertung:
|
In Faceplates können standardmäßig nur Berechtigungen projektiert werden, die in WinCC Unified systembedingt immer angelegt sind. Benutzerdefinierte Berechtigungen waren bisher nicht möglich, da ein Faceplate immer projektunabhängig betrachtet werden muss. Die Berechtigungen werden jedoch in den Security-Einstellungen des Projektes verwaltet und sind dem Faceplate daher nicht bekannt. Durch das Update 1 für WinCC Unified V17 ist es nun möglich, Berechtigungen über die Faceplate-Schnittstelle auch innerhalb eines Faceplates zu verwenden. Hierfür steht die neue Auswahl „Berechtigung“ in der Eigenschaften Schnittstelle zur Verfügung. Im Faceplate kann diese Berechtigung als Dynamisierung von der Eigenschaften Schnittstelle verschalten werden. Bei der Verwendung des Faceplates im Bild kann am Faceplate-Container die Berechtigung dann in der Schnittstelle verschalten werden mit einer beliebigen (benutzerspezifischen-)Berechtigung. Folgender Beitrag behandelt das allgemeine Verhalten in der Runtime, mit Benutzeranmeldung und fehlenden Berechtigungen. Weitere Informationen Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Oktober 2021). Viele Grüße von der Fachberatung |
Folgen Sie uns auf