11.02.2022 07:56 | |
Beigetreten: 18.02.2020 Letzter Bes: 26.11.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen. Das mit dem Autologin nach Update 1 hat funktioniert. Nach dem Update 2 kommt nach dem klicken auf z.B. einen Button, nicht mehr der Anmelde-Bildschirm, sondern ein Popup "Insuffcient authorization". Habe bereits versucht die Benutzerverwaltung neu zu übertragen. Was kann ich tun? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/17/2022 12:21:42Neue Überschrift nach Splitten |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
11.02.2022 08:59 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 16.12.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (73)
|
Hallo _Heiko_, vielen Dank für die Rückmeldung und den Hinweis. Damit dieses Verhalten gezielt untersucht werden kann ist es sinnvoll einen Support-Request beim Siemens Technical Support zu eröffnen. Dadurch erhält man auch sobald möglich eine Antwort und eine Lösung. Support-Requests lassen sich unter folgendem Link eröffnen: Sobald eine Lösung feststeht freut sich die Forums-Community, wenn die Antwort in diesem Beitrag geteilt wird Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
02.05.2022 11:11 | |
Beigetreten: 09.02.2006 Letzter Bes: 16.01.2025 Beiträge: 130 Bewertung: (1) |
Hi, und wo kann ich diesen Patch downloaden? |
Folgen Sie uns auf