13.04.2008 20:11 | |
Beiträge: 121 Bewertung:
|
Hallo Hemabis. Nach etwas rumsuchen hier im Forum, bin ich in deinem Fall auf einen Beitrag gestoßen, indem es schonmal um der Problem mit dem USB ging. Hier folgend einmal der Link: /tf/WW/de/Posts/9474 Hier noch ein Link zu einem FAQ bezüglich MicroWIN und USB-Adapter von Siemens: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24781781 Hoffe das es dir etwas weiterhilft. Dort wirrd beschrieben, dass auf SP5 geupdatet werden muss. Aber schau dir das mal. Zum Problem mit der Fehlermeldung wärend der Installation kann ich dir sagen, dass Siemenssoftware immer(!) die "Professional" - Version eines Betriebssystems benötigt. Viele Grüße Patrick Hehl |
Zuletzt bearbeitet von: Dr.Stealth am: 13.04.2008 20:15 |
|
Folgen Sie uns auf