16.01.2018 18:51 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, Motorhaltebremse, vielleicht kann mich von euch bitte jemand weiterhelfen. Ich verwende bei einem Projekt den Servoumrichter V90 mit einem 1FL6 Motor mit Haltebremse. 230V Wo kann ich den Befehlt zum Aufsteuern der Motorhaltebremse einstellen, bzw. vielmehr abgreifen. kann ich dieses Signal auf einen Hardwareausgang setzen, mit dem ich dann das Relais für die Motorhaltebremse ansteuern kann ? Ich verwende eine ET200SP Steuerung und Tia V14. Danke ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 17.01.2018 11:30:18Neue Überschrift nach Splitten |
|
06.02.2018 07:42 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 05.12.2024 Beiträge: 5960 Bewertung: (820)
|
Hallo, dafür gibt es zwei Möglichkeiten:
Wenn man kein Technologieobjekt hat, dass die Achse steuert soltle man Möglichkeit 2 wählen. Alle haben gemeinsam, dass man einen MC-PostServo OB braucht um das STW zu manipulieren. Dort muss man auch den Code ausführen. Im Bild sind die Möglichkeiten noch einmal gezeigt. |
Zuletzt bearbeitet von: TechTeam am: 06.02.2018 12:39:00Zuletzt bearbeitet von: TechTeam am: 06.02.2018 12:43:45With best regards, |
|
Folgen Sie uns auf