28.03.2018 09:40 | |
Beiträge: 48 Bewertung: (2) |
Ich hatte gehofft das nicht lesen zu müssen ;) Danke.
|
29.03.2018 11:48 | |
Beigetreten: 05.07.2013 Letzter Bes: 18.11.2024 Beiträge: 3120 Bewertung: (516) |
Hallo wassertrinker, wenn sich die SPS-Variablen in einem Array befinden, kannst du sie in einer Schleife kopieren (Punkt 3 in Tipps und Tricks für das Erstellen von Skripten). Der Beschreibung nach könnte es sogar funktionieren, das SPS-Array direkt in das Array der internen Variablen zu kopieren (ich kann es leider nicht testen):
Wenn du das Skript (SPS>HMI) nur bei Bildwechsel aufrufst, werden die Variablen nicht weiter aktualisiert. Deswegen hätte ich es mit dem Aufgabenplaner alle 2s aufgerufen, um die SPS-Variablen auf die internen Variablen zu kopieren. Wenn du Eingabefelder hast, bei denen der Eingabewert zur SPS geschrieben werden soll, würde ich das Skript (HMI>SPS) bei Wertänderung aufrufen. Hoffe, das hilft dir weiter. Sonst hilft nur weiterfragen. Gruss Frink |
Pi is exactly three! |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf