09.12.2019 14:45 | |
Beigetreten: 21.11.2018 Letzter Bes: 15.10.2024 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo zusammen, gibt es einen Baustein mit welchem ich den Kommentar einer Variablen X in den Kommentar einer Variablen Y kopieren kann? Konkret möchte ich den Kommentar vom Eingang %I300.0 BOOL in das Kommentarfeld einer DB Variablen BOOL kopieren. Dieser soll dann für die Auswertung mit ProDiag verwendet werden. <Variablen-Kommentar> Danke & Gruß |
Zuletzt bearbeitet von: ELKO-TL am: 12/09/2019 14:46:16 |
|
09.12.2019 15:38 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Ich verstehe die Frage nicht ganz aber hier mal meine Gedanken dazu: Den Kommentar kannst du aus der Spalte kopieren und in einem DB in der Kommentarspalte bei der entsprechenden Variable einfügen. Wenn du das Signal meinst könntest du das mit einem "move" Befehl verschieben. (Einfache Anweisungen -> Verschieben) Du kannst aber auch einen Eingang direkt von ProDiag überwachen lassen. Bei der Variable->Eigenschaften -> Überwachungen |
09.12.2019 15:51 | |
Beigetreten: 21.11.2018 Letzter Bes: 15.10.2024 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Ja, von Hand. Ich hätte das aber gerne automatisiert. Im besten Fall setzt sich der Kommentar der DB Variablen sogar aus <Variablen_Name> : <Variablen_Kommentar> zusammen. Mal eine kleines Beispiel im Anhang wie ich mir das vorstelle. |
08.01.2020 07:33 | |
Beigetreten: 21.11.2018 Letzter Bes: 15.10.2024 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo zusammen, kurzes Feedback vom Siemens Support zum Thema: Das Auslesen des Variablen-Kommentar ist in TIA aktuell nicht möglich. Somit kann dieser auch nicht übertragen/kopiert werden. Lediglich das Auslesen des Variablen-Namen kann mittels "GetSymbolName" kann genutzt werden um den Variablen-Namen in eine String Variable zu kopieren, die dann wiederum als Begleitwert in der ProDiag Meldung abgefragt werden kann. Gruß |
26.11.2024 12:06 | |
Beigetreten: 31.07.2020 Letzter Bes: 26.11.2024 Beiträge: 5 Bewertung:
|
Hallo, du kannst PLC Variabe exportieren (Excel), dann in Excel mit VBA Script dann machen was du willst |
Folgen Sie uns auf