21.02.2022 14:21 | |
Beigetreten: 19.12.2017 Letzter Bes: 02.11.2023 Beiträge: 28 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit dem gleichen Thema "speichern von vielen Variablen, Werten, etc." der LOGO bzw mehrere LOGOS in eine lokale Datenbank. Mein Ziel ist es die gewünschten Variablen, Wert, etc. aus der LOGO in eine SQL Datenbank zu speichern. Im ersten Schritt habe ich mir überlegt, dies mit dem LOGO Access Tool zu machen und dann aus der Exceldatei in die SQL Datenbank zu schreiben. Hier ist allerdings bereits schon die erste Hürde: Danke! ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/22/2022 06:01:54Neues Thema nach Splitten. |
|
Folgen Sie uns auf