01.09.2008 17:21 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
Hi, @ EKON Du schreibst, dass Du eine Lösung für ein "nicht CE-basiertes Gerät" gefunden hast. Unter dem Link den Du angegeben hast sind doch zwei Projekte hinterlegt -> eins für PC und das andere für CE z.B. MP277. Das MP377 ist doch auch ein CE-System! Wir haben jetzt kein MP377, aber ich denke auch, dass es dort genauso funktionieren muss wie beim MP277. Was für eine flexible Version verwendest Du denn? Für flexible 2007 gibt es ein Hotfix. Die hatten unter anderem Probleme wegen Scripte! Vielleicht geht es deshalb nicht. Hier der Link zum HF -> http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/28882233 |
Folgen Sie uns auf