30.06.2017 11:12 | |
Beigetreten: 29.03.2011 Letzter Bes: 25.03.2024 Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Hallo, ich zeige mit Hilfe einer f(x) Trendfunktion eine Kurve zweier Archivvariablen an. Soweit funktioniert auch alles super. Ich habe als Vorlage das Beispiel aus folgendem Thread genommen: https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/postattachments/download/?attachmentId=39718 Jetzt möchte ich allerdings das Variablenarchiv löschen und somit auch das Diagramm in der f(x) Anzeige löschen. Ich benutze hierfür einen simplen Button bei dem nach dem Drücken die Systemfunktion "LöscheArchiv" ausgeführt wird. Allerdings wird das Variablenarchiv nicht gelöscht und das Diagramm bleibt weiter angezeigt. Was mache ich falsch? Irgendwelche Ideen? |
Folgen Sie uns auf