23.01.2017 14:44 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 05.07.2024 Beiträge: 13231 Bewertung: (1679)
|
Hallo J_Plotzke Ich muss dich kurz korrigieren, bei einem TP1200 sind in den Systemgrenzen der V14 die Anzahl der Einträge auf 20000 beschränkt (bzw. sollten nicht überschritten werden). Aber eine Lösung für das was du suchst findest du hier: Langzeit-Datenarchivierung mit WinCC Runtime PC und SIMATIC HMI-Bediengeräten mit WinCC (TIAPortal) Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf