02.04.2020 14:59 | |
Beigetreten: 01.08.2017 Letzter Bes: 06.12.2021 Beiträge: 22 Bewertung: (2) |
Mahlzeit die Damen und Herren, ich habe ein Problem, das wahrscheinlich für einen alten Hasen keine Schwierigkeiten darstellt... Ich habe ein VB-Skript geschrieben mit dem geprüft wird, ob eine Variable gleich 4 ist und wenn dies der Fall ist wird ein Pop-Up-Fenster angezeigt:
Dieses VB-Skript soll durch eine Variable (evaluationLiveBit), die zyklisch zwischen 0 und 1 wechselt, aufgerufen werden. Hierzu wird das Skript bei Wertänderung aufgerufen (siehe Abb.: livebit.PNG). Jedoch wird dieses VB-Skript nicht aufgerufen, bzw. wird nur dann aufgerufen, wenn zusätzliche auf die jeweiligen Seiten der HMI Visualisierung eine Bildobjekt eingefügt wird, mit dem diese Variable verknüpft wird. (siehe Abb.: bildobjekt.PNG) |
Zuletzt bearbeitet von: Max_at_Work am: 04/02/2020 15:22:28Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/03/2020 07:54:36Link optimiert. |
|
02.04.2020 15:23 | |
Beigetreten: 01.08.2017 Letzter Bes: 06.12.2021 Beiträge: 22 Bewertung: (2) |
hier noch das andere Bild: |
04.04.2020 20:08 | |
Beigetreten: 09.04.2018 Letzter Bes: 28.06.2024 Beiträge: 80 Bewertung: (6) |
Erfassungsart der Variable auf immer und nicht nur zyklisch bei Verwendung? Gruß PAC_Man |
Folgen Sie uns auf