19.01.2023 13:56 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 13.09.2024 Beiträge: 13684 Bewertung: (1726)
|
Hallo Alexandra geht mit VB Ocer C Script. Mit VB könntest du z.B: mit einer For each alle Dateien eines Verzeichnisse durchlaufen und mit Instr (Instring) nach dem betreffenden präfix suchen. sollte man mit google leicht finden (kurz mal geschaut, mit dem Script hier sollte man schon was anfangen können). soweit die erste spontane Idee, gibt sicher auch andere Lösungen Habe sowas auch schon mit C Script gemacht, habe ich aber gerade nicht greifbar. Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
25.01.2023 11:47 | |
Beigetreten: 18.08.2014 Letzter Bes: 27.08.2024 Beiträge: 61 Bewertung: (18) |
Ich hatte mal vor längerer Zeit ebenfalls so eine Funktion gemacht, wo Excel-Dateien (die das Jahr+Kalenderwoche im Namen enthalten) ausgelesen und die Daten in einem Datenbaustein abgelegt werden. Ich hänge den Script mal hier an, vielleicht ist das eine Anregung.
DateianhangWinCC_Excel_Import_VBS.txt (271 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: JOMAK am: 01/25/2023 12:16:21 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf